Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Gehörschutz
- Lieferung in 2 Werktagen33,55 € 28,19 € - zzgl. Versand
-
-
- Lieferung in 1 Werktag74,86 € 62,91 € - zzgl. Versand
- Lieferung in 1 Werktag71,96 € 60,47 € - zzgl. Versand
- 3,72 € 3,13 € - zzgl. Versandnicht verfügbar
- 33,49 € 28,14 € - zzgl. Versandnicht verfügbar
- 30,90 € 25,97 € - zzgl. Versandnicht verfügbar
- Lieferung in 2 Werktagen4,65 € 3,91 € - zzgl. Versand
- Lieferung in 10 Werktagen10,40 € 8,74 € - zzgl. Versand
- Lieferung in 10 Werktagen14,47 € 12,16 € - zzgl. Versand
- Lieferung in 2 Werktagen52,81 € 44,38 € - zzgl. Versand
- Lieferung in 1 Werktag15,93 € 13,39 € - zzgl. Versand
- Lieferung in 1 Werktag18,71 € 15,72 € - zzgl. Versand
- Lieferung in 1 Werktag82,67 € 69,47 € - zzgl. Versand
- Lieferung in 1 Werktag18,71 € 15,72 € - zzgl. Versand
- Lieferung in 1 Werktag10,64 € 8,94 € - zzgl. Versand
- Lieferung in 1 Werktag8,87 € 7,45 € - zzgl. Versand
- Lieferung in 1 Werktag26,73 € 22,46 € - zzgl. Versand
- Lieferung in 1 Werktag78,08 € 65,61 € - zzgl. Versand
- Lieferung in 1 Werktag486,89 € 409,15 € - zzgl. Versand
- Lieferung in 1 Werktag155,53 € 130,70 € - zzgl. Versand
- Lieferung in 1 Werktag155,53 € 130,70 € - zzgl. Versand
- Lieferung in 7 Werktagen8,95 € 7,52 € - zzgl. Versand
- Lieferung in 1 Werktag142,91 € 120,09 € - zzgl. Versand
- Lieferung in 1 Werktag49,28 € 41,41 € - zzgl. Versand
- Lieferung in 1 Werktag36,50 € 30,67 € - zzgl. Versand
- Lieferung in 1 Werktag3,76 € 3,16 € - zzgl. Versand
- Lieferung in 1 Werktag18,33 € 15,40 € - zzgl. Versand
- Lieferung in 1 Werktag10,56 € 8,87 € - zzgl. Versand
- Lieferung in 2 Werktagen0,82 € 0,69 € - zzgl. Versand
- Lieferung in 1 Werktag6,74 € 5,66 € - zzgl. Versand
- Lieferung in 1 Werktag10,64 € 8,94 € - zzgl. Versand
- Lieferung in 2 Werktagen32,67 € 27,45 € - zzgl. Versand
-
- Lieferung in 1 Werktag25,81 € 21,69 € - zzgl. Versand
Gehörschutz in jeder Umgebung als effektiver Gesundheitsschutz
Bei Menschen stellt das Hörvermögen einen zentralen Sinn dar, der dafür sorgt, dass der Alltag sicher zu bewältigen ist. Deshalb ist es essenziell das Gehör vor Entzündungen oder Lärm zu schützen. Hierfür hat sich individueller Gehörschutz bewährt, der der jeweiligen Situation angepasst ist.
Gehörschutz als Sicherheitsmaßnahme
Unter der Bezeichnung Gehörschutz versteht sich eine Schutzvorrichtung, um die Gehörgänge sowie das Gehör hauptsächlich vor Feuchtigkeit und Lärm zu schützen. Dadurch lassen sich Schäden am Hörvermögen durch Entzündungen und übermäßigem Lärm verhindern. Durch einen individuellen Schutz lassen sich selbst geringe Lärmbelästigungen minimieren, sodass unter anderem die Konzentration auf eine bestimmte Arbeit oder entspannter Schlaf möglich ist.
So können zum Beispiel Gehörschutzstöpsel bei Schwimmern sinnvoll sein, falls die Gehörgänge für Entzündungen anfällig sind oder das Trommelfell bereits beschädigt ist und keinesfalls Wasser eindringen darf.
Der passende Gehörschutz für unterschiedliche Einsatzgebiete
Um Ihr Gehör in verschiedenen Situationen ausreichend zu schützen, bietet der Handel ein umfangreiches Sortiment unterschiedlicher Modelle. Bei nachfolgend genannten Beispielen ist ein Schutz Ihres Gehörs sinnvoll:
- Arbeitsplätze, an denen mit hoher Lärmbelästigung zu rechnen ist. Hierzu gehören auch Großraum-Büros oder Ähnliches.
- Bei Gartenarbeiten oder beim Heimwerken wo lärmintensive Geräte und/oder Maschinen zum Einsatz kommen.
- Veranstaltungen wie zum Beispiel Motorsport sowie beim Jagdsport und Fußballspiele.
- Situationen im öffentlichen Bereich, die eine hohe Konzentration verlangen.
- Events wie zum Beispiel Festivals, Konzerte und Straßenfeste sowie Feuerwerk.
- Gehörschutz ist unter anderem auf Reisen und beim Schwimmen/Baden oder bei Lärmbelästigungen wie beispielsweise Schnarchen sinnvoll.
Unterschiedliche Schutz-Modelle
Gehörschutz wird grundsätzlich in zwei Kategorien: Kapselgehörschutz und Gehörschutzstöpsel. Letztere werden im Gehörgang platziert, sodass der Schall blockiert wird. Die Kapselvariante wird über den Ohren getragen. Kapselgehörschutz wird auch oft als Bügelgehörschutz bezeichnet. Die montierten Bügel liegen entweder direkt am Kopf auf oder werden im Nacken getragen. Gehörstöpsel können Sie auch verbunden mit einem leichten Bügel oder einem Band erhalten.
Für unterschiedliche Lärm-Situationen erhalten Sie im Handel verschiedene Modelle. Somit sind folgende Gehörschutzarten verfügbar: Pfropfen und Wachskugeln, Kapselgehörschutz sowie universelle Gehörschutzstöpsel.
Gehörschutzpfropfen eignen sich zum einmaligen Gebrauch, besitzen eine konische Form und sind aus Schaumstoff angefertigt. Pfropfen erhalten Sie auch in praktischen Spendersystemen, sodass sich zum Beispiel Besucher auf Baustellen oder in Fabriken/Werkstätten unkompliziert damit ausstatten können.
Universeller Schutz für Ihr Gehör
Wachskugeln werden nur einmalig genutzt und sorgen für eine effektive Abdichtung Ihres Gehörganges. Mit einem Kapselgehörschutz decken Sie Ihr Ohr komplett ab. Durch den integrierten Bügel erhalten diese Modelle einen festen Sitz. Diese Art Gehörschutz erhalten Sie in Kombination mit einem Sicherheitshelm. Letztere lassen sich auch damit nachrüsten. Des Weiteren ist ein sogenannter aktiver Kapselschutz erhältlich, der Kommunikation ermöglicht und die Geräuschdämmung je nach äußerer Lautstärke steuert. Optional erhalten Sie diese Modelle mit eingebautem Radio.
Universeller Gehörschutz in Form von Stöpseln verfügt über Lamellen. Diese verhindern eine komplette akustische Isolierung und sorgen gleichzeitig für Belüftung. Die Stöpsel sind zudem mit einem Bügel oder Band erhältlich.
Der Gesetzgeber verlangt von Arbeitgebern ab 85 Dezibel Lärmbelästigung grundsätzlich eine Versorgung mit dem passenden Gehörschutz. Eine komplette Abschottung gegen Lärm durch Kapselschutz oder Ohrstöpsel ist jedoch speziell bei lauter Umgebung kaum möglich. Selbst hoher Schutz kann lediglich bis 40 Dezibel für Schalldämmung sorgen. Beispiel: Gehörschutz aus komfortablem Schaumstoff bietet maximal 30 Dezibel Dämmung, mit einem HiFi-Schutz können Sie 20 Dezibel erreichen.