Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Werkzeugwagen bestückt

In absteigender Reihenfolge
Seite
  1. Lieferung in 5 Werktagen
    2.116,39 € 1.778,48 € - zzgl. Versand
  2. Lieferung in 2 Werktagen
    1.057,43 € 888,60 € - zzgl. Versand
  3. Lieferung in 5 Werktagen
    627,49 € 527,30 € - zzgl. Versand
  4. Lieferung in 5 Werktagen
    746,55 € 627,35 € - zzgl. Versand
  5. 10,- € Newsletter Anmeldung
  6. Lieferung in 2 Werktagen
    571,53 € 480,28 € - zzgl. Versand
  7. Lieferung in 2 Werktagen
    827,88 € 695,70 € - zzgl. Versand
  8. Lieferung in 5 Werktagen
    824,18 € 692,59 € - zzgl. Versand
  9. Lieferung in 5 Werktagen
    532,99 € 447,89 € - zzgl. Versand
  10. Lieferung in 5 Werktagen
    1.594,62 € 1.340,02 € - zzgl. Versand
  11. Lieferung in 5 Werktagen
    602,31 € 506,14 € - zzgl. Versand
  12. Lieferung in 2 Werktagen
    635,53 € 534,06 € - zzgl. Versand
  13. Lieferung in 5 Werktagen
    3.714,61 € 3.121,52 € - zzgl. Versand
  14. Lieferung in 3 Werktagen
    1.190,71 € 1.000,60 € - zzgl. Versand
  15. Lieferung in 3 Werktagen
    1.393,38 € 1.170,91 € - zzgl. Versand
  16. Lieferung in 3 Werktagen
    1.393,38 € 1.170,91 € - zzgl. Versand
  17. Lieferung in 3 Werktagen
    1.393,38 € 1.170,91 € - zzgl. Versand
  18. Lieferung in 3 Werktagen
    1.347,79 € 1.132,60 € - zzgl. Versand
  19. Lieferung in 3 Werktagen
    1.377,46 € 1.157,53 € - zzgl. Versand
  20. Lieferung in 3 Werktagen
    1.313,77 € 1.104,01 € - zzgl. Versand
  21. Lieferung in 3 Werktagen
    1.150,91 € 967,15 € - zzgl. Versand
  22. Lieferung in 3 Werktagen
    935,99 € 786,55 € - zzgl. Versand
  23. Lieferung in 3 Werktagen
    841,10 € 706,81 € - zzgl. Versand
  24. Lieferung in 3 Werktagen
    1.399,19 € 1.175,79 € - zzgl. Versand
  25. Lieferung in 4 Werktagen
    2.691,51 € 2.261,77 € - zzgl. Versand
  26. Lieferung in 3 Werktagen
    1.591,01 € 1.336,98 € - zzgl. Versand
In absteigender Reihenfolge
Seite

Werkzeugwagen bestückt - der perfekte Helfer in der Werkstatt

Ein Werkstattwagen bestückt mit verschiedenen Werkzeugen ist ein als universelles Werkzeugordnungs- und -aufbewahrungssystem bei verschiedenen Arbeiten bestens geeignet. Zusammen mit dem Werkzeugwagen wird ein Werkzeugsortiment geliefert, welches beim Arbeiten übersichtlich und geschützt abgelegt werden kann. Der Wagen ist durch seine Rollen transportabel und kann so zu jedem Arbeitsort transportiert werden. Dadurch steht das Werkzeug immer griffbereit zur Verfügung und kann auch abgelegt werden, so kann Zeit eingespart und unnötige Arbeitswege vermieden werden.

Der Werkzeugwagen bestückt - die Vorteile

Beim Einrichten einer Werkstatt, gewerblich oder privat, sollte immer an einen Werkzeugwagen bestückt gedacht werden, da dieser die Arbeiten ungemein erleichtert. Zudem kann das Werkzeug immer an seinem vorgesehenen Platz untergebracht werden und langes Suchen gehört der Vergangenheit an. Wenn bei der Anschaffung bereits Werkzeug sowie die passende Einlage vorhanden ist und diese sich in einem guten Zustand befinden, kann auch ein unbestückter Werkzeugwagen gekauft werden.

Oft macht es aber Sinn, auf einen bestückten Werkzeugwagen zurückzugreifen, da Werkzeug nach einiger Zeit auch beschädigt oder abgenutzt sein kann. Denn dieser ist in der Regel preiswerter, als ein leerer Werkstattwagen, bei dem Werkzeug noch gekauft werden muss. Vom Hersteller wird ein Werkzeugwagen bestückt zusammengestellt, welcher das benötigte Basiswerkzeug enthält. Außerdem ist das Werkzeug immer vom gleichen Hersteller, das gewährleistet eine optimale Kompatibilität aller Werkzeuge. Selbst die Sortierung vom Werkzeug in den Schubladen hat der Hersteller bedacht, der Arbeitsablauf kann so optimiert werden.

Was beim Kauf vom Werkstattwagen beachtet werden sollte

Die Größe

Die Größe ist sicher der wichtigste Aspekt, denn neben der eigentlichen Größe ist auch die Anzahl der Schubladen wichtig. Ein kleiner Werkstattwagen findet zwar in jeder Werkstatt seinen Platz, doch ein großer Wagen bietet mehr Platz für Ordnung und Aufbewahrung. Werden dazu beim bestückten Werkzeugwagen einige leere Schubladen gewählt, kann hier bequem schon vorhandenes Werkzeug verstaut werden.

Die Ausstattung

Professionelle Handwerker bevorzugen beim bestückten Werkzeugwagen kugelgelagerte Schubladen mit einer Auszugssperre, zudem sollten die Einlagen hochwertig sein. Das erleichtert die Entnahme vom Werkzeug ungemein und schützt das Werkzeug gleichzeitig vor Beschädigung. Die Ablage auf dem Werkzeugwagen sollte mit einer Umrandung ausgestattet sein und eine Antirutsch-Auflage verhindert das Herunterfallen vom Werkzeug. Die Räder sollten aus Gummi bestehen und das verwendete Material muss robust sein.

Die Verarbeitung

Eine qualitativ hochwertige Verarbeitung gewährleistet nicht nur eine lange Lebensdauer, denn wenn der befüllte Werkstattwagen täglich im Einsatz ist, sollte er schon einiges aushalten. Die Qualität des Materials und der Verarbeitung ist dabei besonders wichtig.

Die Einlagen

Der Werkzeugwagen bestückt ist in der Regel mit Einlagen ausgestattet. Bei den preiswerten Modellen sind die Einlagen oft aus Kunststoff. Der Profi bevorzugt Einlagen, die meistens hochwertiger sind, so dass das Werkzeug in Weichschaum-Einlagen gebettet werden kann.

Die Sicherheit durch ein Schloss

Um das Werkzeug vor unbefugten Zugriff oder Diebstahl schützen zu können, muss der Werkzeugwagen mit einem Schloss ausgestattet sein. Ein hochwertiges Schloss sorgt dafür, dass dieses nicht so einfach geknackt werden kann.

Das Werkzeug

Das Werkzeug sollte hochwertig sein, denn dadurch nutzt es sich nicht so schnell ab, Basiswerkzeuge sollten in einem bestückten Werkzeugwagen nicht fehlen.

Bestückte und unbestückte Werkzeugwagen bei Zoro

Im Online-Shop von Zoro finden Sie eine Vielzahl von bestückten Werkzeugwagen namhafter Hersteller wie Projahn, Hazet, KS Tools oder Gedore. Haben Sie bereits das passende Werkzeug, macht es durchaus Sinn auf einen unbestückten Werkstattwagen zurückzugreifen.