Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Umschaltknarre
-
-
- Lieferung in 2 Werktagen39,96 € 33,58 € - zzgl. Versand
-
- Lieferung in 2 Werktagen19,46 € 16,35 € - zzgl. Versand
-
- Lieferung in 2 Werktagen28,04 € 23,56 € - zzgl. Versand
-
-
-
- Lieferung in 2 Werktagen38,00 € 31,93 € - zzgl. Versand
- Lieferung in 2 Werktagen42,99 € 36,13 € - zzgl. Versand
- Lieferung in 2 Werktagen50,00 € 42,02 € - zzgl. Versand
- Lieferung in 2 Werktagen20,00 € 16,81 € - zzgl. Versand
- Lieferung in 2 Werktagen27,00 € 22,69 € - zzgl. Versand
- Lieferung in 2 Werktagen32,00 € 26,89 € - zzgl. Versand
-
- Lieferung in 5 Werktagen153,25 € 128,78 € - zzgl. Versand
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Lieferung in 5 Werktagen22,46 € 18,87 € - zzgl. Versand
-
-
- Lieferung in 5 Werktagen60,57 € 50,90 € - zzgl. Versand
- Lieferung in 5 Werktagen52,05 € 43,74 € - zzgl. Versand
Die Umschaltknarre - das perfekte Schraubwerkzeug für den beengten Raum
Umschaltknarren sind nützliche Handwerkzeuge, die in keiner Werkstatt fehlen sollten. Immerhin ermöglichen sie den Einsatz auch dort, wo Sie mit einem traditionellen Schraubendreher nicht weiterkommen. Zum Beispiel in engen Zwischenräumen zwischen Schrank und Wand. Aber auch in Werkstätten, in denen Schrauben und Muttern sehr fest angezogen werden müssen, ist die Umschaltknarre unverzichtbar. Dazu gehören unter anderem auch KFZ-Werkstätten.
Die leichte Handhabung wird durch die spezielle Funktionsweise ermöglicht. Denn das Werkzeug verfügt sozusagen über einen "Leerlauf" und muss während des Verschraubens nicht immer wieder neu angesetzt werden.
Aufbau und Funktionsweise einer Umschaltknarre
Umschaltknarren gehören zu den Ratschen. Sie sind ebenfalls einfache Handwerkzeuge, die mechanisch verwendet werden. Im Gegensatz zur herkömmlichen Ratsche ist jedoch der kleinere Kopf. Neben dem Griff ist für das sichere Arbeiten der sogenannte Knarrenkopf verantwortlich, der auf die Schrauben und Muttern aufgesetzt wird. Der Antriebsvierkant und das typische Umschalten der Drehrichtung ohne Absetzen machen dieses Aufsteckwerkzeug so unverzichtbar. Verfügt das Modell über einen Rückschwenkwinkel, so kann man mit ihm auch "um die Ecke" arbeiten.
Ratschen werden in unterschiedlichen Größen angeboten. Sowohl, was die Länge des Griffs, als auch die Antriebsvierkant Nenngröße oder die Anzahl der integrierten Verzahnung betrifft. Dadurch können Sie auch in der privaten Werkstatt sehr vielseitig eingesetzt werden. Hochwertige Knarrenkasten oder Durchsteckknarren finden Sie im Online-Shop von Zoro.
Die Vorteile einer Umschaltknarre
Trotz der fortschreitenden Elektrisierung der Werkzeuge erfreuen sich auch die mechanisch betriebenen Umschaltknarren und Ratschen wachsender Beliebtheit. Denn sie können über nützliche Vorteile gegenüber dem traditionellen Schraubenschlüssel oder Ringratschenschlüssel verfügen.
Je nach Ausführung können dazu gehören:
- preiswert in der Anschaffung
- vielseitige Anwendung
- zuverlässige Schraubleistung
- optimale Kraftübertragung
- präzises Schrauben auch bei beengtem Platz
- Schrauben um die Ecke möglich
Worauf sollten Sie beim Kauf von Umschaltknarren achten?
- Die Qualität der Materialien sowie ihre hochwertige Verarbeitung sollte immer an erster Stelle stehen. So lassen sich ärgerliche Fehlkäufe vermeiden und Sie können über einen langen Zeitraum mit dem Handwerkszeug arbeiten. Daher sollten Sie Markenprodukten immer den Vorzug geben. Diese sind geprüft und gekennzeichnet mit der Bezeichnung ISO 2725 und DIN 3124.
- Wichtig ist natürlich andererseits auch, dass das gewählte Modell den persönlichen Anforderungen entspricht. Die Größe sowie die individuellen Eigenschaften sollten für den erforderlichen Arbeitsbereich optimal geeignet sein. Wenn Sie zu einem Umschaltknarren Set eines Markenherstellers greifen, erhalten Sie alle handelsüblichen Größen, sowohl für den privaten, als auch für den gewerblichen Gebrauch.
-
Wählen Sie Ihr Werkzeug anhand der speziellen Eigenschaften aus. Eine ausziehbare Umschaltknarre sowie Umschaltknarren mit Drehgriff erweitern die Einsatzmöglichkeiten und machen den zusätzlichen Kauf weiterer Werkzeuge unnötig. Eine aufsteckbare Umschaltknarre mit einem Löseknopf macht ebenfalls eine erweiterte Funktionsweise möglich.
Des Weiteren sagt auch die Anzahl der Zähne etwas über die Tauglichkeit des Werkzeuges aus. Hochwertige Schlüssel bieten bis zu 72 Zähne an und ermöglichen so auch bei sehr beengten Platz ein reibungsloses und präzises Schrauben. - Ergonomisch geformte Griffe oder Modelle mit einem gummierten Griff können das Abrutschen verhindern und eine sichere Handhabung gewährleisten. Unfälle durch Abrutschen bei ölverschmierten Händen können so vermieden werden.
Fazit
Trotz, oder vielleicht gerade wegen ihrer Schlichtheit, zählen die Schraubwerkzeuge zu einem sehr beliebten Handwerkzeug, welches in kaum einer Werkstatt fehlen darf. Achten Sie beim Kauf stets auf eine hochwertige Qualität sowie die Vielseitigkeit der Verwendungsmöglichkeit. So können Sie lange Zeit von Ihrer neuen Umschaltknarre profitieren.